结果:找到"电路 电源 信号源",相关内容1000条
- 洗地机/扫地机专用方案:SL3041100V,130KHz,3A开关降压型转换器
- 产品概述SL3041是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。SL3041外围电路简单,封装采用ESOP8产品特点3A输出峰值电流10V至100V宽工作电压范围内置功率MOSFET130KHZ固定开关频率外置限流保护逐周期过流保护过热保护软启动输出短路保护>90%的效率输出电压1.25至50V可调采用ESOP8封装产品应用高电...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电源 电源芯片 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-04-28 11:42:00
- 学习中,请问交流电源在哪里找(正弦)
- 学习中,请问交流电源在哪里找(正弦)
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电源 发帖人:DUTYMW 发帖时间:2022-02-01 16:29:00
- LOTO实践【干货】4红外传感意想不到的干扰osc802
- 上次写过的一个项目,主要是掉落物监测的功能由于现场安装的距离改变而造成波形幅值变小,不得不现场采用电压比较器搞定了。这次还是同样的板子,不过是在不同调试现场解决不同的问题。客户反馈的现象是在在室内设备可以很好的实现基于红外传感的掉落物监测,但是安装在靠近室外戒者室外的设备白天就会失灵如上图所示,根据客户反馈第一时间验证了下,左图和右图在不同的日光环境下做了情景复现。E为红外发射,R为红外接收,使用LOTOinstruments的USB示波器OSC802迚行波形检查。确实左右两图的不同光线下,测出来的红外传感的波形有很大不同上图中,A代表日光(室外戒者靠近室外)对红外接收传感器的照射,B代表发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测试,信号源,电源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-08 15:20:00
- Loto实践干货(3)测量CAN总线通讯数据
- 最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。之所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,信号源,电源。测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-03 17:13:00
- LOTO实践【干货】2-电压比较器的快速应用
- 话不多说先上图:最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下:在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的:幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测试,电源,信号源 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-01 17:44:00
- 新概念模拟电路《源电路—信号源和电源》全书下载
- 《源电路—信号源和电源》是"新概念模拟电路"系列的最后一本。该书主要深入浅出地讲解了能够自己产生确定性波形的"信号源电路",包括方波、三角波和任意波形的产生等。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等通过几十页篇幅将其讲透彻了。"源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路。"——杨建国。通过重点对这类专为电子设备供电源电路各大理论深入的学习与研究,您必将能通过书中所提供的知识与核心实践,快速掌握源电路的真谛!资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。新概念模拟电路-《源电路——信号源和电源》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 电源 信号源 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-18 17:37:00
- 变频器/能量回馈器供电开关电源
- 求一稳定的变频器开关电源,输入300V至800V,输入5路24V正负15V,2路5V耐压2500V,本人也做了一个FA13844和K2225配用的,可工作,问题是一段逆变器并网后,开关频率可通过变压器耦合到低压侧。这个问题解决不了,求能解决变压器的大神帮忙。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电源 发帖人:农夫山泉 发帖时间:2018-03-12 16:55:00
- 求双路输出恒流电源方案
- 恒流电源用于LED上面输入电压:100~265V输出:第一路:宽电压20V~40V2.4A第二路:固定电压10V性价比高,价格低廉,至少稳定使用一年半以上联系方式:QQ85886369
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电源 发帖人:Amax 发帖时间:2017-12-23 16:58:00
- 开关电源设计从入门到精通!资料下载
- 本文从开关电源设计的一般考虑、拓扑实际选择、元件的选择、仪器使用指南、磁元件设计、开关电源的闭环设计、辅助电路和监控电路设计、效率与散热设计、实际EMI控制、反激变换器基本设计等方面进行了深入浅出的讲解。下载地址:开关电源设计,从入门到精通.pdf(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 开关电源 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-08 10:39:00
- [原创]【连载之一】电源的七十二种化身
- 本文pdf版下载电源的七十二种化身.pdf...序言...电源领域种类繁杂,各种电源有不同的特点、不同的适用场景。本文为系列的第一篇,面向硬件工程师日常工作,介绍常见的各种电源方案,给出各方案的主体框架,并对其优缺点、适用场合做出详细说明。本文的目标是,依据本文,能够为硬件电路选择一个电源的总体方案,并且能在讨论中讲出其中的要点。作者多年前从单片机领域转入电源领域,现任职于南京亨乾电子,从事板载式电源模块研发。本文好像是软文但是全是干货啊的写作受到公司的邀请和大力支持。...正文...在单片机、嵌入式领域最常用到的场景,是从AC220V市电获取能用于电子电路的低压直流电,如5V、12V等。我...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电源 开关电源 电源模块 线性电源 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2017-11-12 22:19:00
返回